This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200无法与 Cisco Catalyst 9120AX 配合使用

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1280955/cc3200-cc3200-cannot-work-with-cisco-catalyst-9120ax

器件型号:CC3200

您好!

我们发现,我们的 产品内部安装了 cc3200,无法与 Cisco Catalyst 9120AX 配合使用,同样的产品可以与其他 AP 配合使用,根本不存在任何问题,而且我们还证明  Cisco Catalyst 9120AX 可以与其他 wifi 设备配合使用。 我们还尝试使用 CC3235产品连接到同一个 Cisco Catalyst 9120AX AP,但也会发生故障。 我想知道 TI 能否帮助我们仔细检查 CC3200和 CC3235是否可以与 Cisco Catalyst 9120AX 配合使用而不会出现任何问题。

随附的图像是我从控制台收到的图像、供您参考。

到目前为止,我们仍在努力了解当前的情况,我们的客户正在尝试与思科的同事合作,希望在这段时间内能获得最新信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在对 CC3200使用非常旧的服务包、不确定 CC3235。

    很难分辨为什么无法连接、但我认为它与 Wi-Fi6 (11ax)有一些关系。

    是否可以选择捕获空气嗅探器?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    CC3200的服务节奏是 servicepack_1.0.1.6-2.6.0.5.bin、以及 cc3235的 sp_4.3.0.5_3.1.0.5_3.1.0.18.bin。

    遗憾的是、我不熟悉嗅探器...

    今天我将与客户做更多测试、希望有更多信息提供给客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要了解具体情况、必须使用空气嗅探器。

    用于 CC3200的 SP 真的很旧(几年前)、我建议更新它。

    最新版本为 v1.0.1.15、此处为 https://www.ti.com/tool/download/CC3200SDK/1.5.0

    CC3235也已过时、最新版本为 sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26、可在  SDK 的 www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC32XX-SDK 中找到。

    由于两个 SP 都非常旧,我建议先复制它的最近,因为许多修复应用.

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后,它的家伙关闭 WIFI 6 ,使只有 WIFI 4可用,并做一些奇怪的设置,他们不明白为什么他们使它工作,现在 CC3200可以通过 9120AX 访问服务器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peng 的更新。

    这可能是 Wi-Fi 6 AP 的某种 IOP 或 Wi-Fi 6中的设置。

    例如、如果 Wi-Fi 6设置为禁用11b 或仅5GHz、则无法连接。

    总之、感谢您提供的信息。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了...非常感谢。