This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:测量和存储 RSSI 数据

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1284729/cc3220sf-measuring-and-storing-rssi-data

器件型号:CC3220SF

您好!

我目前正在嵌入式系统传感器平台中使用 CC3220SF [CC3220NODSF]、我正在寻找一种定期测量 RSSI 读数并将其简单地存储为 int 的方法、这样我就可以将其报告给云端。 任何帮助和提供的固件将非常感谢^^。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试使用这个代码片段我发现在这些论坛,但没有成功:(  

    SlWlanGetRxStatResponse_t rssiRxStat;int RSSI;// cteni hodnoty RSSI if (sl_WlanRxStatGet (&rsiRxStat、0)=0){if (rsiRxStat、0) AvarageMgMntRssi != 0){ RSSI =rsiRxStat. AvarageMgMntRssi;} else{// error RSSI =-99;}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哪些地方不能处理这段代码? 我非常确信代码能够正常运行、因为我的成千上万的设备都在使用代码。

    调用此代码的时间不应超过5秒。

    1月