This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:大约16分钟后、SimpleLink 会重新连接、原因和避免

Guru**** 2982050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1283469/launchcc3235mod-simplelink-reconnects-after-about-16-minutes-causes-and-avoiding

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

假设问题可能是 SimpleLink 配置、大约在丢失后和重新获取后会出现什么值。  16分钟内不活动? 我正在测试一些数据记录 tat 工作 atwo 和5分钟的响应消息,但当我去了大约39分钟,它失去 连接约16分钟。 什么是 SL_STOP_TIMEOUT? 固定地址是否有用? 连接为 DHCP 客户端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 这可能是我的故障、因为我遇到缓冲区溢出会需要一段时间来引起问题。稍后、在尝试验证存储的数据时、我在 Display_printf 中使用了未被接受的 printf/snprintf 格式指定符。 现在连接似乎相当可靠,如果断开则会恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom:

    感谢您与我们联系、Im 很高兴您找到了问题的原因。 如果您有任何其他问题、可以随时提出、否则、我将关闭该主题。

    此致、

    罗格利奥