This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:模块未正确启动-对我在2023年3月报告的问题进行了跟进

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1282954/cc3235modasf-module-not-starting-up-properly---follow-up-to-problems-i-reported-reported-march-2023

器件型号:CC3235MODASF

问题简单总结: 我使用 CC3235MODASF 有两个几乎相同的 PCB 设计。  较新的一个是在正确启动上电时出现严重问题。

请参阅之前的主题 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1202094/cc3235modasf-power-up-reset-not-working 、了解有关所做工作的大量详细信息。

该主题现已锁定、因此我无法随其发布解决方案(如果主持人能够将以下文本粘贴到该案例的末尾、则会更干净...)

现在,再回顾一下这个问题,我至少找到了一个解决方案,即使我真的不明白。

我发现、如果我将范围探针连接到编程连接器 Tx 和 Rx 引脚、器件将正常加电。  这些会向路径提供轻微的直流泄漏(约10Meg)。

我发现通过引脚46和47将两个4.7Meg 电阻接地意味着 SoM 现在可以正常启动。

奇怪的是、两个 PCB 布局在跟踪这两条线方面几乎相同、行为如此不同、但它是完全可重复的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    这很奇怪、但这是硬件工程师的寿命。 我很高兴您能够获得可重复的解决方案。

    在添加4.7M 欧姆下拉电阻之前、这些线路上是否有其他拉力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    这些线路是完全开路的、我想这始终是一个不好的主意。   在 Code Composer >SYSCFG 中、对于用于 UART Tx 和 RX 的线路、我看不到任何明显的上拉/下拉配置方法。  (无论如何、在调用应用程序代码之前、我认为以这种方式配置的任何拉取都不会生效、我们也没有取得这样的效果。)