This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:是否支持 WiFi Enterprise TLS 版本?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1282897/cc3235sf-wifi-enterprise-tls-version-supported

器件型号:CC3235SF

您好!

我们正在测试 WIFI 企业配置、但发现 TLS 版本是从器件 TLS1.0开始的。 我们的 Radius 服务器集仅支持 TLS1.2、因此无法完成握手。  

在论坛中搜索、找到了以下链接、两者都提到 WiFi 企业仅支持 TLS 1.0。 情况仍然如此吗? 您能否确认 WiFi EAP 的最新 SDK/service pack 支持的 TLS 版本?  

CC3235SF:WPA3企业安全性- Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

CC3235MODASF:它是否支持 TLS 1.3和 WPA3企业版- Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

如果仅使用 TLS 1.0、是否有在不久的将来支持 TLS1.2的计划?

谢谢。

安迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TLS1.0的 Wi-Fi EAP 受限。  

    目前没有支持 TLS1.2的计划(由于器件中的内存限制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、感谢您的确认。