This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在 SDK 7_10_00_13中编译 ticlang 代码时出现问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1282535/cc3220sf-issue-while-building-ticlang-code-in-sdk-7_10_00_13

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: SysConfig

在从 SDK 7构建代码时,我得到以下问题:

INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
信息:根目录:
错误:SLImageCreator.exe:未检测到 XDS
makefile:182:目标"syscfg/tcpecho_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang.sli"的配方失败
回溯(最近的调用最后):
文件" ",第5262行,
文件" ",第5258行,主要
文件" ",命令行中的第5228行
文件" "、第4653行、位于 COMMAND_SysConfig_CREATE_IMAGE 中
文件" "、第2498行、位于 create_image_from_sysconfig 中
文件" "、CONNECT_DEVICE 中的第1552行
auto_detect 中的文件"W:\***\***.py"、第218行
***.***.Device错误:
错误:SLImageCreator.exe:未检测到器件。 已编译应用程序二进制文件、但无法生成映像。 插上您的 LaunchPad、然后重试。
SLImageCreator 返回-1
gmake[1]:***[syscfg/tcpecho_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang.sli]错误-1
gmake[1]:目标"辅助输出"由于错误而没有重新生成。
gmake:***[全部]错误2
Makefile:157:目标"全部"的配方失败

****构建完成****

我不知道为什么在编译本身时搜索 XDS。

如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、默认构建也会为连接的器件创建一个编程(开发)映像(编程到 闪存文件系统中)。 为此、它会尝试访问器件以读取 MAC 地址。

    您可以更改活动编译配置(右键点击工程、"Build configuration -> Manage…… -> Set Active"(设置为"Debug")以消除编程映像的创建(在可通过调试器的 JTAG 加载的 OUT 文件就绪后、构建将停止)。