This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:电源管理休眠预期运行?

Guru**** 2484065 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1275027/launchxl-cc3235s-power-management-hibernate-expected-operation

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235S

大家好、

我一直在评估用于无线系统的 CC3235S。 我目前正在查看 SDK 中的电源管理示例、对于该示例的操作我有点困惑。

我知道在演示的休眠模式中启用了 GPIO 唤醒、但我想尝试在一段时间后让器件从休眠模式中唤醒。 我看到 Power_shutdown()函数(见 platform.c,第124行)正在传递一个时间变量,但修改这个变量并不改变示例的操作。 例如、通过5000之后、板不会进入休眠状态5000ms、然后唤醒。 它仍仅通过 GPIO 唤醒。

我在这里是否遗漏了需要修改的内容? 我是否需要更改传递到函数中的 shutdownState 值(如果是、我在哪里找到要使用的值)?

提前感谢您的任何帮助。

格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    我将研究您的问题、明天会与您联系。

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我感谢您提供最新消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Corrine、

    是否有关于此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    很抱歉耽误了时间。 我认为您编辑的文件是错误的、应该使用 power_measure.h 和 power_measure.c。

    为了使器件在特定时间内进入休眠状态、您应编辑 power_measure.h 第39行中的定义"MAX_INT"。 此定义会传递给 power_measure.c 文件的第1547行上调用的 powerShutdown 函数。  

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉花了多长时间才回到您的身边。

    我回去再试一次、因为您的评论最初是我尝试过的。 由于某种原因、它现在正在工作。 我不知道我会做什么错。 我当时也与合作伙伴进行过这方面的合作、因此我能想到的唯一一件事是该器件可能是由于某种原因。

    这个答案是正确的。 如果最终确实是特定于器件的问题、我可能会回来并进行更新

    谢谢。

    格雷戈