This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:在 Mikroe 上使用 PWM 引脚、点击带 Mikroe PROFET 15和 i2ctmp SysConfig 的 BoosterPack 2

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1278298/launchcc3235mod-using-pwm-pin-on-a-mikroe-click-boosterpack-2-with-a-mikroe-profet-15-with-i2ctmp-sysconfig

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件: SysConfig

我犯了一个错误、想我可以使用 带 Mikroe PROFET 15的 Mikroe 单击 BoosterPack 2作为 LAUNCHCC3235MOD 的附加器件。主要是因为使用 PWM 引脚作为 PROFET 15上的输出使能。 SysConfig 中的使用硬件列出了 led、我可以共享或其他一些可以使用的东西而不发生冲突吗?或者使用 i2ctmp 配置是否无法做到这一点?

点击 BoosterPack 2—TI LaunchPad 的扩展 | MikroElektronika

PROFET 咔嗒板- 15A (mikroe.com)

Infineon-BTS7004-1EPP-DS-v01_03-EN (mikroe.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    如果您需要输出使能、只需使用任何配置为输出的 GPIO 即可。 如果您正在寻找支持 PWM 输出的引脚、请查看 GPIO 9、24或25。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说的最好的是、"点击 BoosterPack2"上的 PWM1将连接到 BP 上的引脚40 (P58_GPIO_03)、这 将是 LAUNCHCC3235MOD 上的"COEX_SW_OUT"、"点击 BoosterPack2" 上的 PWM2将连接到 BP (P50_GPIO_00)上的引脚39 (即"COEX_BLE_")。 这看起来正确吗、它们可用吗?

    e2e.ti.com/.../pin_5F00_info.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一些 FF 跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Malcolm、

    是的、它看起来不能与开箱即用的 Launchpad 一同使用。 您可以使用跳线来解决此问题、但也可以重新配置 LaunchPad、使其正常工作。 如果您查看其原理图(在 用户指南末尾)、您会发现连接到接头引脚39和40的电阻器 R53和 R54。 这些引脚需要取消填充、相反、您需要为 R60和 R62放置一个0欧姆电阻器。 然后、这将启用到这些接头引脚的正确 GPIO/PWN 连接、并解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你如何让 Mikroe 工作。 就像 PROFET 15一样简单、请参阅使用跳线在以下线程上显示的最后一条消息:

    LAUNCHCC3235MOD:使用带 BoosterPack 引脚配置的 Mikroe PROFET15 - Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛