This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:如何在不扰乱 Web 服务器配置的情况下进行编程

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1280904/launchcc3235mod-how-to-program-without-messing-uo-web-server-config

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

我使用 tcpecho 作为开始项目、并添加了 i2c 和一些 GPIO 控制 HW。 是否可以 在不覆盖 http 配置服务器的情况下刷写和加载我的程序?  

如果我以某种方式将其弄得一团糟、如何恢复为"开箱即用"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其中一个选项可以使用宏进行编译、 __ SF_调试__ 。 有关更多详细信息、请在 e2e 论坛中搜索关键字"__SF_debug__"。 但我不确定使用该宏是否与最新版本的 CCS 兼容。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom:  

    若要恢复、您可以重新编译 "out_of_box"演示并进行闪存。 或者、如果您在测试程序中正确设置了相关内容、则可以使用"恢复出厂设置"功能、您可以在 NWP 指南: https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf 中阅读该功能 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 即将重试。