This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:由 RSA 算法和 CSR 请求生成密钥

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1278215/cc3235sf-key-generation-by-rsa-algorithm-and-csr-request

器件型号:CC3235SF

请问这个 WiFi SOC 芯片是否可以生成 RSA 密钥对、并将生成的公钥发送给 CSR?

1.此芯片是否支持硬件或固件级别的 RSA 算法、包括私有密钥对生成?
2.如何使用 CSR (证书签名请求)?
3.如何使用安全密钥存储?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件采用 ECC 算法以确保安全性。 ECC 通常为相同大小的密钥提供更大的加密强度。  

    我会提到  

    https://www.ti.com/lit/an/swra509c/swra509c.pdf

    以及网络处理器指南、

    https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf

    和证书处理指南

    https://www.ti.com/lit/ug/swpu332a/swpu332a.pdf

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RogelioD:

    我阅读了文档。 生成的 ECC 密钥对似乎是临时的、无法存储。 那么、如果我想在电动车辆安全通信等感知中使用恒定的密钥对、那么我只能使用 TI 生成和存储的内部 OTP ECC 密钥对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路虎、您好!

    在生成的密钥对是临时的且将在下电上电时被擦除的情况下,您是正确的。 但是、用户设置的已安装密钥将保存在闪存中、并 在下电上电后存储。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、我还有一个关于 RSA 和 ECDHE 计算的问题、 CC3235SF 是否依赖软件模块、或者是否有任何硬件模块来加速这些渐近计算?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RogelioD:

    通常、私钥不应存储在闪存中。 这与网络安全问题相关、存在风险。