您好!
我在 我们的器件中使用 CC3220SF WiFi SoC。 我们目前处于生产阶段、到目前为止已经完成了很多器件。
最近、我们在对模块执行测试时遇到了器件重启问题。
设备频繁重新启动、错误消息: 函数[InitSimplelink]中第[1575]行的错误[-2011]
它在代码中停留在以下点。
第1574行: RetVal = sl_WlanSetMode (pCtx->role);
第1574行: assert_on_error (RetVal);
在 slneterr.h 文件中、该错误如下所述
//* API 已中止,设备锁定状态下不允许执行命令*/
#define SLNETERR_RET_CODEV_LOCKED (-2011L)
请帮助我们了解此错误以及可能导致此错误的可能原因。