This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:有关 Tiva MCU 和20引脚连接器上同时使用 CC3220MODASF UART 的查询

Guru**** 2483955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1279398/launchcc3220modasf-inquiry-regarding-simultaneous-use-of-cc3220modasf-uart-on-tiva-mcu-and-20-pin-connector

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF


您好!

同时通过20引脚连接器将 CC3220MODASF UART 用于 Tiva MCU 和独立使用? 我们的目标是对外部 UART 进行测试和调试、因此我们需要使用这两个 UART 接口。 如何实现这一点?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noushadali:

    据我所知、您一次只能使用一个界面。 这可以通过所附图像中提到的跳线设置进行选择。

    谢谢。

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    本 UART1连接到 XDS110 (gp01&gp02),其中有两个 UART0和 UART1。 能否使用 UART0并将相应引脚连接到20引脚连接器中、以测试和调试启动3220MODASF 的外部 UART?