This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:某些 MQTT 数据事务之后未从器件生成到主机的中断

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1279624/cc3120-interrupt-not-generated-from-device-to-host-after-some-mqtt-data-transaction

器件型号:CC3120

我们的一款产品中使用了基于 CC3120芯片的 SimpleLink 解决方案。 在此示例中、我们将看到主机控制器在某些情况下没有获得异步中断。
您能否帮助我们解决 CC3120无法生成 INT 输出的情况。 我们要确保在主机 MCU 进入睡眠模式之前调用 sl_select ()。


注意:我们有3.15服务包和 v3.0.1.54 SimpleLink 主机驱动程序 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系、我将对此进行探讨、并将在明天进行跟进。

    此致、

    罗格利奥