This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:CC3301 VS HCI 命令问题

Guru**** 2533200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, BP-CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1277804/bp-cc3301-cc3301-vs-hci-command-question

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:CC3301

尊敬的 TI 员工:

 当我们阅读 SDK 00.04.02.00中的文档时、我们看到该版本中发布了特定于供应商的 HCI 命令。

 我们还在论坛上阅读以下帖子:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1276975/cc3301-tool-for-testing-ble-in-fcc-pre-scan

 我们知道 WIFI 无线电工具箱可以测试蓝牙射频。

 然而、我们看到 CC3301内部有一个 VS CMD、

文档声明此命令可以启用生产测试模式。

TI 是否有关于此命令的更多详细信息?

要进行工厂生产测试、我们通常需要使用类似此命令的某种方式、我们可以在哪里获取此 VS CMD 的详细信息并重新排列信息?

此外、在 WL18xx 中、TI 还提供了一些 VS HCI CMD、例如:

我们使用这些命令在之前的工厂生产线上测试射频连续 TX/RX。

但是、CC3301只有两个

这2个 TX 功率命令。

CC3301是否提供更多可在 PLT 中使用的 VS 命令/信息、如校准器?

此致、

/克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的诸位:

     除了 VS HCI 命令、我还想知道 TI 是否有在 CC33XX 上发布 HCITester 的计划/时间表?

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的诸位:

     有人要回答这个问题吗?

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     我们将 BP-CC3301与 BBB 配合使用。

     我们使用 CC3301启动 BBB、并通过 SDIO 启用 BLE 并启用它。

    我们可以看到 HCI 接口:

    还可以看到 WiFi:

    且 WiFi 正常工作:

    然后、我们跟随中的答案

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1276975/cc3301-tool-for-testing-ble-in-fcc-pre-scan

    要设置 BT TX 测试、请执行以下操作:

    我们使用 btmon 来转储 HCI 接口命令和事件:

    复位成功:

    然后、我想按照

    docs/html/CC33XX-vs-hci-commands/index-vs-hci-commands.html

    我要将其设置为5dBm:

    您可以看到 CC3301的 HCI 事件响应为:

    01 04 12 01 FC

    其中0401是 HCI_EXT_SetTxPowerDone、根据文档

    FC01是响应中 HCI_EXT_SetTxPowerCmd 的操作码。

    但是、状态代码为0x12、在 TI BLE 命令表中、根据 TI BLE 供应商特定 HCI 参考指南版本3.0.0、这意味着 BLE 不正确的模式:

    然后、我重复测试应在0xE (14、5dbm)到0x4 (4、-10dBm)之间有效的值都不正确、只有值0x3、0x2、0x1、0x0有效、并得到响应0 (成功)。

    这是 CC254x 和 CC264x 的 txPower 值、

    看起来 CC3301只能与 CC254x 配合使用。

    然后、我尝试发出标准的 LE_transmitter_test 命令:

    hcitool cmd 0x08 0x1E 0x1 0x10 0x0

    10秒后:

    我得到数据包数量为0的 TEST_END 事件。

    没有发出 test_end 命令。

    然后我重新启动并重复测试、而不设置 TX 功率、但结果仍然相同、即使我没有设置测试结束 HCI 命令、测试也会以0数据包自动结束。

    现在我的问题是:

    1.如 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1276975/cc3301-tool-for-testing-ble-in-fcc-pre-scan 中所示

    设置的 TX 功率应在何时使用或发出以设置 TX 功率?

    2.为什么在大约12秒后 LE_TRANSMITER_TEST 结束不发送数据包?

    3. TI 有没有步骤来测试 BLE TX?

    4. TI 是否有在 CC33XX 上发布 HCITester 的计划/时间表?

    5. TI 是否有更多 VS HCI 命令、如我们之前在 WL18xx 中使用的命令?

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的诸位:

     仅供参考、对于 LE_TRANMITTER_TEST 的同一 HCI 命令、不会在 WL18xx 中自动结束。

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉延迟、目前测试指南和 HCITester xml 计划在产品正式退出市场后发布。 我一定会查看有哪些可用的正确功率参数、并确保它们在 HCI 指南中得到更正。

    此致、

    罗格利奥