This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:查找 WiFi 企业连接所需的根 CA

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1278119/cc3235modasf-find-the-root-ca-needed-for-the-wifi-enterprise-connection

器件型号:CC3235MODASF

您好!

我已在文档(swpu332a)中找到以下代码来查找服务器的根 CA。

如果我使用相同的代码来查找 EAP Radius 服务器证书、因为在 WLAN 事件处理程序中失败了、所以不会调用套接字事件处理程序。

是否有办法查找 EAP 服务器根证书的名称?

此致、

圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    无法获取 EAP 的 CA 名称。 唯一的方法是询问 RADIUS 服务器的管理员。 另一个选项是在尝试连接之前、通过 sl_ API 禁用 EAP 的 CA 验证。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的输入。 一些组织使用自签名证书、它们可能会共享错误的证书。 如果我使用手机或笔记本电脑连接到同一 EAP 网络、能否从手机或笔记本电脑下载正确的 CA 证书?

    已禁用的 CA 验证是否适用于所有 EAP 网络? 因为我们这里有一个 EAP 网络、如果我对 CA 证书进行编程、则 CC3235MOD Launchpad 会连接到网络。

    此致、

    圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    抱歉、我无法判断您的计算机或手机是否可以提取 CA 文件来保证 EAP 安全。

    它适用于使用 EAP 方法的 EAP 网络、该方法需要 CA 文件来验证 RADIUS 服务器。 例如 EAP-FAST 方法不需要 CA 文件。 禁用针对 CA 文件的验证时、不需要设置正确的 RTC 时间。 但是、不会从安全立场点重新命令对 CA 进行禁用验证。

    1月