This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:SLImageCreator.exe、无法创建 OTP 元数据、错误:"需要类似于字节的对象、而不是##39;str'"

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1279029/cc3220sf-slimagecreator-exe-unable-to-create-otp-metadata-error-a-bytes-like-object-is-required-not-str

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我想使用自定义供应商证书创建 OTP 元数据。 我执行了以下步骤:

1)  OpenSSL req -x509 -newkey RSA:2048 -keeout vender_private key.pem -nodes -out vender_cert.pem -天7300

2)  SLImageCreator.exe tools meta --cert "vender_cert.pem"--out_file "otp.meta"

但我从控制台收到以下错误:  错误:需要类似字节的对象、而不是"tr"。

我使用的是 uniflash 8.3.0、SLIImageCreator.exe 位于路径 simplelink/imagecreator/bin 中。 我指定了证书的完整路径"vender_cert.pem"、

并且还试图删除它周围的引号,但错误仍然存在。 我按照 Swru547a 指南。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您提出问题、我已将该主题分配给相关专家。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是某个 python 文件中的错误。

    您可以尝试以前的 Uniflash v7吗? 我尝试过它、它工作正常。

    同时、我将联系工具团队寻求反馈。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    感谢您的回复!
    我可以确认 使用 Uniflash 7.2.0后一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、我还得到了工具团队的回复。

    这是我们在从 Python2.7迁移到 Python3时遇到的错误、将在下一个版本中修复。

    此致、

    什洛米