This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:我可以使用什么 MCU 来设计适用于医疗应用的数据记录器?

Guru**** 2605055 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1278761/cc3220r-what-mcu-could-i-use-to-design-a-datalogger-for-medical-applications

器件型号:CC3220R

大家好!

我将设计一个小型数据记录器、该数据记录器具有非常基本的功能以及用于医院的 WiFi 和蓝牙连接。 我将使用的唯一外部硬件是用于传感器测量的 ADS1148IRHBR、LCD 屏幕、按钮、microSD 存储器、以及使用5V 电源和3.7V 锂电池为该器件供电所需的硬件。 所以、我决定将 CC3220RM2ARGKR 用作管理屏幕和利用其内部 RTC 的主控制器。 该 MCU 是我的应用的理想选择吗?

此致、

沃尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    CC3220不支持蓝牙。 您将需要其他提供蓝牙连接的 MCU。 TI 拥有各种各样可提供蓝牙的 MCU。 CC3220合适的器件。 但您可以考虑将 CC3235用于2.4GHz + 5GHz 连接。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    正如 Jan 所提到的、CC3220不支持蓝牙、所以如果您正在寻找这些特性、我建议选择其它器件。 您还可以参考 CC3220R/CC3235数据表来熟悉相关特性、并查看其是否满足您在应用中使用的要求。 此外、还在线提供了应用手册、以简要了解功能和编程功能。