This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:建议用于 CC3301的电源

Guru**** 2604245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, TPS65220, BP-CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1271928/cc3301-cc3301-recommended-power-supply

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件: TPS65220

您好!

CC3301 EVM 使用线性稳压器产生1.8V 和3.3V 电压。  我在数据表中未看到电源纹波要求。  此外、也不表示芯片是否内置了线性稳压器。  我打算将此芯片与 AM64x 及其随附的 PMIC (TPS65220)结合使用。  我是否可以使用板上已经配备的降压稳压器为 CC3301供电、或者它是否需要来自线性稳压器的纯净电源?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    谢谢您提出问题、我将向相关专家分配该主题帖。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

     您是否已参考 CC3301数据表的第7.3节"建议运行条件"(https://www.ti.com/lit/swrs294)?) 

    Br、

    J·M·托雷斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jessica、是的。  我看到了直流限值、但对 CC3301对典型降压开关电源的敏感性感兴趣、该电源可能在直流上具有10-50mVpp 纹波。 CC3301是否已内置线性稳压器来清理外部1.8V 和3.3V 电源?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我正在内部检查电源要求、当我收到一些反馈时、我会告诉您。

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    很抱歉等待了很长时间。 由于该产品还没有完全推向市场、因此我们目前还没有有关电源要求的所有信息要分享。 这些要求仍在测试中。

    目前、我建议使用 TPS65220上的 LDO 来提供干净的电源。 我们的参考平台上也有类似的 LDO、即 BP-CC3301。 您可以通过此链接 https://www.ti.com/tool/BP-CC3301访问此电路板的硬件设计文件。为节省您的时间、该电路板上的 LDO 是 TPS7A8801。  

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonathan。  我知道电源要求可能尚未进行完全表征、但必须知道外部电源轨是否通过内部线性稳压器。  这些信息是否可以共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    有内部线性稳压器。 但这些稳压器并不是真正用于电源的噪声过滤。 在选择合适的直流/直流转换器时、我实际上并不会考虑这些因素。 目前、最佳做法是使用与参考设计类似的 LDO。  

    当器件完全投放市场时、我们应该能够了解有关电源要求的更多信息。

    此致、

    乔纳森   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Jonathan