This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL18XX-认证:第三方实验室 SAR 测试以及如何简化

Guru**** 2604255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1274405/wl1837mod-wl18xx-certification-third-party-lab-sar-testing-and-how-to-facilitate

器件型号:WL1837MOD

您好!

我熟悉并已下载您的 WirelessTools 软件以用于监管/合规性测试。  但是、我有一个第三方实验室在申请软件工具、以便对 WiLink 模块在我们的终端产品中运行时的发射功率、数据速率等进行低级控制。  按照我对 WirelessTools 的理解、他们希望能在 TI 的评估板上工作、此评估板上有一个从 Wilink 输出的 RS232端口。  在模块应用于我们的最终产品中时、促进实验室对模块进行低级控制的请求的前进道路是什么?

如果软件提供帮助、我们运行的是 Linux、可以通过实验访问 Linux 命令行、只需知道可以在最终产品的操作系统级别运行哪些工具。

谢谢!

Drew 雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以在这里提供建议吗?  我是否应该将其移至其他论坛?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    我建议他们使用校准器工具。 您可以参阅"WiLink8 校准工具用户指南"。

    Br、

    J·M·托雷斯