This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:BLE WIFI、OTA、goggle 驱动器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1362427/cc3200-ble-wifi-ota-goggle-drive

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3301

您好!

如何使用谷歌驱动器 CC3200的 OTA 应用程序?

我们已经在 Dropbox 中查看了 OTA 示例、但现在我们想 通过 google drive 使用 OTA。

是否有使用谷歌驱动器而不是 Dropbox 的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不会为 CC3200提供此功能的 TI OTA 库。 您需要自行实施此功能。

    CC3200是一款老款设备。 对于新设计、应使用 CC3220/CC3235或更好的 CC3301。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!