This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:STA 模式更喜欢2.4GHz 通道?

Guru**** 2605665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1276611/wl1837mod-sta-mode-prefer-2-4-ghz-channels

器件型号:WL1837MOD

您好!

对于在2.4GHz 和5GHz 频段广播的 SSID、是否可以让 WL18xx 模块更喜欢2.4GHz 频段? 我知道 AP 具有将 STA 转向5 GHz 频段的功能、但客户是否有办法首选在2.4 GHz 频段上进行连接?

他们已尝试 在 wpa_supplicant.conf 中仅将"freq_list"设置为2.4GHz 频段、但他们仍在5GHz 上显示连接。 我假设这与关联过程中协商的在 STA 模式下广播的能力有什么关系?

WPA 客户端是否有办法从广播的功能中删除5GHz 频段、而不必全部取消在5GHz 频段上连接的能力?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者我发现此文档描述了 MBO (多频带操作)、其中包含了非首选通道列表:

    https://www.cisco.com/c/en/us/td docs/wireless/controller/9800/16-12/config-guide/b_wl_16_12_cg/b_wl_16_12_chap_cgter_01111001.html

    这是 WL18xx 支持的功能吗? 它看起来像是一个需要额外测试的单独功能?

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    如果需要、可以从 INI 中完全禁用5GHz。 我相信您可以使用/usr/sbin/wlconf 中的 configure-device.sh 从 INI 中快速禁用5GHz。 这将完全阻止 WL18在5GHz 通道上运行、这样您就不必更改应用中的任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sabeeh、

    我认为他们希望保持5 GHz 无线电的运行、以防 SSID 仅为5 GHz。 他们的担忧更多地在于防止 WiLink 不必要地切换信道。  

    说实话、我不清楚为什么需要这个功能、但我正在与客户核实。

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Munan、我不知道有什么方法可以"优先"某个频段而不是另一个频段。 您的客户使用哪个请求? 可能不支持 freq_list 标签(我也不熟悉这个标签)。