This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在尝试连接目标时出现错误-2131 @ 0x0 (用于调试)

Guru**** 2484015 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1275259/cc3220sf-error--2131-0x0-when-trying-to-connect-the-target-for-debug-purposes

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我已升级 CCS 版本、现在在尝试连接进行调试时可获得以下内容:

"IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.12.0.00150)"

我正在使用 CC3220xx-LAUNCHXL 开发套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个 CCS 版本?  

    尝试 关闭设备电源(拔出 USB 电缆并重新插入)。

    我假设您以前使用过该器件(因此它处于调试模式、因此启用了 JTAG)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我使用的是 Code Composer 12.4。 芯片处于开发模式、对其执行下电上电次数、所有跳线均就绪、SOP1上拉。 尝试调试时仍收到错误2131、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用 Uniflash 对器件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能够使用 uniflash 对器件进行编程、但在尝试调试时仍然遇到相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 确保将映像模式设置为开发、并且未更改电路板上的任何跳线(请参见 www.ti.com/.../swru463)。

    我不熟悉通过重置或重新编程映像而无法解决的此类问题。

    另请查看以下链接 以进行 JTAG 故障排除: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#device-register

    如果您已经尝试了所有的故障排除步骤、并且您的调试器以前使用过您的设置、那么您的硬件可能已损坏。 请尝试使用其他 LaunchPad 并联系 TI store。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    我尝试了另一个板。 使用 CCS 11.2、我就能够进行连接和调试。 然后、当我切换到 CC12.4时、需要将 XDS 探针升级到版本3.0.0.26。 我升级了,但我仍然得到错误-2131。 但现在、在切换回 CC11.2之后、在升级 XDS 探针的固件之前、无法再按原来的方式进行连接和调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kobi,第三板工作。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很奇怪、2个电路板出现了此问题。   

    我将向工具团队核实他们是否可以提供其他解释(硬件问题除外)。