This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M2-CC3301:适用于 SK-AM62A-LP SDK9.0的内核驱动程序

Guru**** 2604275 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1276145/m2-cc3301-kernel-driver-for-sk-am62a-lp-sdk9-0

器件型号:M2-CC3301
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

您好!

大家好、这周收到了 M2-CC3301、用于向我的 SK-AM62A-LP 评估板添加 WIFI 连接(请参阅 您论坛上的此主题)。
我可以访问 CC33XX-Linux - CC33xx Linux 设计资源、并安装了 SDK 以便为其构建驱动程序。

但此 SDK 用于内核5.1 (文档如下: Enable_CC3301M2_AM62SK_Guide.pdf):我将 SDK 9.0与使用内核6.1的 SK-AM62A-LP 板一起使用...

请您具有与 SDK v9.0相同的指南吗? 或更好的内核二进制文件已经使用良好的驱动程序进行了编译?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在更新内核6.1。 当封装就绪后、即可从同一 CC33XX Linux 设计资源中获得该封装。 请给我们一些时间来构建和发布内核6.1的软件包。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,好,你能指出什么时候包将可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法提供确切的估计值、但在几周内查看该文件夹。