This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:mqtt_client_over_TLS 示例代码:mqTT 连接失败:-2006

Guru**** 2604285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1273205/launchcc3220modasf-mqtt_client_over_tls-example-code-mqtt-connect-failed--2006

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!
我正在测试 mqtt_client_over_TLS 示例代码以将虚拟消息发布到我们的 Azure 云平台、为此我 向用户文件添加了"DigiCertAssuredIDRootG2.crt.pem"、并更改全局变量。



并将 MQTT 源文件更改为 char *MQTTClient_secureFiles[1]={"DigiCertAssuredIDRootG2.crt.pem");但我无法与我们的 azure MQTT 服务器建立连接,我收到以下错误

================================
MQTT 客户端示例版本:2.0.3
================================

芯片:0x31000019
MAC:2.7.0.0
PHY:2.2.0.7
NWP:3.2.0.1
ROM:0
主机:3.0.1.71
MAC 地址:10:ce:a9:47:bc:8f

================================
[WIFI::info][SlWifiConnEventHandler] powed_up
[wifi::info] MAC 地址:10:ce:a9:47:bc:8f
[WIFI::info][Event] STA 连接到 AP - BSSID:14:A7:2b:74:db:D1、SSID:Inthings
[WIFI::INF][NETAPP EVENT] IP ACQUIRED:IP=192.168.1.18,Gateway=192.168.1.1
[SlNetConnEventHandler] I/F 1 -已连接(IP 级别)!
[SlNetConnEventHandler] I/F 1 -已连接(互联网级)!
[SL-MBEDTLS::INFO_. 连接到 TCP/*/4433...

startSNTP:当前时间:9月21日星期四10:28:15 2023

[mqtt_app::info]已成功订阅所有主题

[mqtt_app::info] Wi-Fi 连接已建立
[SL-MBEDTLS::INFO_InitTlsSocket::SD=1、pTlsSock=2000c1a0 slSock=1

[SL-MBEDTLS::info] SlNetIfWifi_Close::侦听器套接字1已删除

[mqtt_if::error]连接失败:-2006

[mqtt_app:::info] mqtt_event_server_disconnect

[mqtt_app::info] mqtt_event_destroy




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此分配给了我们的一位软件工程师、请允许工作到明天再提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我希望你做得好! 我将在周四之前接管话题、并会提供反馈、可能会在明天的某个时间提供反馈。

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 TLS 1.2尝试过此方法并成功使其发挥作用? 或者您是否仅通过 TLS 1.3尝试过此方法?