您好!
Microsoft Azure 已从"巴尔的摩"证书迁移到"DigiCert 全球根 G2"证书。 这会在 DPS 发送 IoT 集线器 URL 字符串后导致 Azure IoT 集线器出现连接问题。 该设备无法与云端之间收发消息。
我们认为一个可行的解决方案是将 DigiCert 全局根 G2证书添加到一个数组中、并将该数组写入用于 C SDK 的 Azure IoT 插件中的/cert/ms.der 文件中。 请参阅以下代码。
#define AZURE_IOT_ROOT_CA_FILENAME "/cert/ms.der" const char AzureTemporaryCerts[] = /* DigiCert Global Root G2 */ "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\n" "MIIDjjCCAnagAwIBAgIQAzrx5qcRqaC7KGSxHQn65TANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh\r\n" "MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\r\n" "d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBH\r\n" "MjAeFw0xMzA4MDExMjAwMDBaFw0zODAxMTUxMjAwMDBaMGExCzAJBgNVBAYTAlVT\r\n" "MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j\r\n" "b20xIDAeBgNVBAMTF0RpZ2lDZXJ0IEdsb2JhbCBSb290IEcyMIIBIjANBgkqhkiG\r\n" "9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuzfNNNx7a8myaJCtSnX/RrohCgiN9RlUyfuI\r\n" "2/Ou8jqJkTx65qsGGmvPrC3oXgkkRLpimn7Wo6h+4FR1IAWsULecYxpsMNzaHxmx\r\n" "1x7e/dfgy5SDN67sH0NO3Xss0r0upS/kqbitOtSZpLYl6ZtrAGCSYP9PIUkY92eQ\r\n" "q2EGnI/yuum06ZIya7XzV+hdG82MHauVBJVJ8zUtluNJbd134/tJS7SsVQepj5Wz\r\n" "tCO7TG1F8PapspUwtP1MVYwnSlcUfIKdzXOS0xZKBgyMUNGPHgm+F6HmIcr9g+UQ\r\n" "vIOlCsRnKPZzFBQ9RnbDhxSJITRNrw9FDKZJobq7nMWxM4MphQIDAQABo0IwQDAP\r\n" "BgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHQ4EFgQUTiJUIBiV\r\n" "5uNu5g/6+rkS7QYXjzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGBnKJRvDkhj6zHd6mcY\r\n" "1Yl9PMWLSn/pvtsrF9+wX3N3KjITOYFnQoQj8kVnNeyIv/iPsGEMNKSuIEyExtv4\r\n" "NeF22d+mQrvHRAiGfzZ0JFrabA0UWTW98kndth/Jsw1HKj2ZL7tcu7XUIOGZX1NG\r\n" "Fdtom/DzMNU+MeKNhJ7jitralj41E6Vf8PlwUHBHQRFXGU7Aj64GxJUTFy8bJZ91\r\n" "8rGOmaFvE7FBcf6IKshPECBV1/MUReXgRPTqh5Uykw7+U0b6LJ3/iyK5S9kJRaTe\r\n" "pLiaWN0bfVKfjllDiIGknibVb63dDcY3fe0Dkhvld1927jyNxF1WW6LZZm6zNTfl\r\n" "MrY=\r\n" "-----END CERTIFICATE-----\r\n" /* DigiCert Baltimore Root */ "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\n" "MIIDdzCCAl+gAwIBAgIEAgAAuTANBgkqhkiG9w0BAQUFADBaMQswCQYDVQQGEwJJ\r\n" "RTESMBAGA1UEChMJQmFsdGltb3JlMRMwEQYDVQQLEwpDeWJlclRydXN0MSIwIAYD\r\n" "VQQDExlCYWx0aW1vcmUgQ3liZXJUcnVzdCBSb290MB4XDTAwMDUxMjE4NDYwMFoX\r\n" "DTI1MDUxMjIzNTkwMFowWjELMAkGA1UEBhMCSUUxEjAQBgNVBAoTCUJhbHRpbW9y\r\n" "ZTETMBEGA1UECxMKQ3liZXJUcnVzdDEiMCAGA1UEAxMZQmFsdGltb3JlIEN5YmVy\r\n" "VHJ1c3QgUm9vdDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKMEuyKr\r\n" "mD1X6CZymrV51Cni4eiVgLGw41uOKymaZN+hXe2wCQVt2yguzmKiYv60iNoS6zjr\r\n" "IZ3AQSsBUnuId9Mcj8e6uYi1agnnc+gRQKfRzMpijS3ljwumUNKoUMMo6vWrJYeK\r\n" "mpYcqWe4PwzV9/lSEy/CG9VwcPCPwBLKBsua4dnKM3p31vjsufFoREJIE9LAwqSu\r\n" "XmD+tqYF/LTdB1kC1FkYmGP1pWPgkAx9XbIGevOF6uvUA65ehD5f/xXtabz5OTZy\r\n" "dc93Uk3zyZAsuT3lySNTPx8kmCFcB5kpvcY67Oduhjprl3RjM71oGDHweI12v/ye\r\n" "jl0qhqdNkNwnGjkCAwEAAaNFMEMwHQYDVR0OBBYEFOWdWTCCR1jMrPoIVDaGezq1\r\n" "BE3wMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQMwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3\r\n" "DQEBBQUAA4IBAQCFDF2O5G9RaEIFoN27TyclhAO992T9Ldcw46QQF+vaKSm2eT92\r\n" "9hkTI7gQCvlYpNRhcL0EYWoSihfVCr3FvDB81ukMJY2GQE/szKN+OMY3EU/t3Wgx\r\n" "jkzSswF07r51XgdIGn9w/xZchMB5hbgF/X++ZRGjD8ACtPhSNzkE1akxehi/oCr0\r\n" "Epn3o0WC4zxe9Z2etciefC7IpJ5OCBRLbf1wbWsaY71k5h+3zvDyny67G7fyUIhz\r\n" "ksLi4xaNmjICq44Y3ekQEe5+NauQrz4wlHrQMz2nZQ/1/I6eYs9HRCwBXbsdtTLS\r\n" "R9I4LtD+gdwyah617jzV/OeBHRnDJELqYzmp\r\n" "-----END CERTIFICATE-----\r\n" ; flashCerts((uint8_t *)AZURE_IOT_ROOT_CA_FILENAME, (uint8_t *)AzureTemporaryCerts, strlen(AzureTemporaryCerts),0,0);
我的问题如下:
1.为处理 Azure 向"DigiCert Global root G2"的迁移,上述更改是否正确?
2.我们是否需要进行任何其他更改,以确保使用 DigiCert global root G2的 Azure IoT HUB 不会出现任何配置和连接问题?
3.我们观察到、如果从上述阵列(AzureTemporaryCerts)中删除巴尔的摩证书、配置将失败。
收到 SL_OTHER_SIDE_CLOSE_SSL_DATA_NOT_ENCRYPTED 错误(错误代码编号2)。 这意味着什么? 如何解决此问题?
为什么 Azure IoT SDK 的配置需要"巴尔的摩"证书?
4.在用于 C SDK 的 Azure IoT 插件的哪些文件中、设备通过 TLS/SSL 连接到 Azure IoT 集线器时会进行根 CA 验证? 我们无法找到" ms.der"文件被读取并用于进行验证的情况。
谢谢。此致、
姆鲁杜拉