This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:SDIO PHY 层兼容性

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1275872/cc3301-sdio-phy-layer-compatibility

器件型号:CC3301

您好!

CC3301是否与以下 SDIO PHY 兼容(在 AM64中受支持)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    CC33x 支持1.8V 信号、最高可达4位总线宽度上的52MHz。 CC33x 在 SDIO 方面与 WL18xMOD 类似、AM64 SK EVM 具有板载 WL18xMOD 也可使用。  

    是的、它们应该是兼容的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Sabeeh