This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:启动扫描策略,当它被隐藏时如何获取 SSID

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1275731/cc3230sf-start-scan-policy-how-to-get-the-ssid-when-it-is-hidden

器件型号:CC3230SF

SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器用户指南
请告诉我"4.7.3配置(AP/STA)"中的描述

①I 根据"Start Scan Policy"运行该程序、但 SSID 为0。 请告诉我如何在 SSID 被隐藏时获得它。

②Getting 扫描结果
扫描结果最多可包含30个条目。 每个条目包括以下参数:
–SSID
–BSSID RSSI
–安全类型和密码(隐藏是类型的一部分)
–通道

如果它处于隐藏状态、是否会在 SSID 中输入该值? 它是0吗? 这是什么东西的价值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    隐藏 SSID 中的点是它不在信标或探测器响应中传输、并且用户应知道隐藏的 SSID (就像他知道 AP 的密码一样)。 因此、无法通过扫描来知道隐藏的 SSID。

    SSID 在扫描列表中应显示为 NULL。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sholmi:

    谢谢你。

    该问题已得到解决。