This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WLAN 电流消耗

Guru**** 2605055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1275238/wl1837mod-wlan-current-consumption

器件型号:WL1837MOD

大家好、

该器件具有2个电源引脚:VBAT_IN (3.3V)和 VIO (1.8V)。

8.10 WLAN 性能:电流列出了电流消耗、但未明确每个引脚的电流消耗。

您是否有关于8.10列表中每个引脚电流消耗的任何数据?

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    第8.10节中的数据表值适用于 VBAT 电源。 对于 VIO 引脚上的电流消耗、没有可用的数据。  

    向公众开放的唯一信息是数据表中的内容。

    此致、

    乔纳森