This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:AWS 问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1274715/cc3220sf-launchxl-aws-issue

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好

我正在使用  CC3220SF-LAUNCHXL:Board 在 AWS 中发布和订阅一个主题[MQTT]、但收到以下 错误。

基于所使用平台的一般错误*/
NETWORK_SSL_READ_ERROR =-12、

请帮我解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您可以连接到 AWS 服务器、但 MQTT 连接失败。

    可能与 AWS IOT 核心中配置的权限有关。

    为了获得这方面的更多信息、可以 调试代码"network_sl.c"。

    "source/third_party/aws-ito-device-sdk-embedded-C/platform/tirtos/network_sl.c"是 AWS SDK 和 simplelink 网络处理器之间的移植层。 似乎在第387行调用"recv()"或在第381行调用"setsockopt ()"失败。 请尝试打印这些函数的错误代码、这些函数可以提供比通用-12更多的信息。