This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:Launch Pad CC1352P1-4以及基于其的设计挂起连续扫描模式

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1273623/launchxl-cc1352p-launch-pad-cc1352p1-4-and-design-based-on-it-hangs-continuous-scanning-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

您好!

中午之后还不错

 在连续扫描模式下运行时、CC1352P1-4 LaunchPad 挂起。 在我们的同一个产品中观察到同样的关键和抑制问题、因此我们必须在这个 LaunchPad 上重现同样的问题、然后将其重现。 实验中使用的 LaunchPad 如下所示:  

当使用了如此多的 BLE 器件时会发生该问题。 我们这么说是因为、当我们转向低 BLE 密度区域时、这个问题就消失了。 我们不知道要重现此问题的 BLE 器件的阈值数量。

 由于这对我们的业务案例而言是一个非常严重的问题、请提供解决方案。

谢谢。

A·达克