This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:产品建议

Guru**** 2943560 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1273938/cc3301-product-recommendation

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件: WL1837MOD

您好,

请推荐 WiFi+BT 产品。   支持802.11b/g/n 和2.4/5GHz 产品。

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    CC3301只支持2.4 GHz Wifi、但我们将在明年年初发布双频带版本(2.4 GHz + 5 GHz)。 这是最好的建议。

    他们还可以使用 WL1837MOD 来满足这些要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    感谢您的支持 、期待明年发布新版本!