This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC3220MODASF 的电源管理和 Modbus 通信的集成

Guru**** 2835755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1273565/launchcc3220modasf-power-management-for-cc3220modasf-and-integration-of-modbus-communication

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好、TI 社区:

我对 CC3220MODASF 的电源管理有疑问。 查看 CC3220的技术指南后、我找到了适用于微控制器的1.85V 预调节交流电源参考。 不过、CC3220MODASF 的数据表中明显没有此信息。

我想知道是否有专门针对 CC3220MODASF 的硬件设计指南可让您了解这一电源问题。 我们当前的项目旨在将 Modbus 通信集成到 CC3220MODASF 中、并将传感器数据传输到 Azure Cloud。 非常感谢就这一主题提供任何指导。

提前感谢您的帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220MODASF 模式包含 QFN 芯片 CC3220SF。 QFN 芯片可在宽电压模式或预稳压模式下使用。 CC3220MODASF 模块内的芯片已接入较宽的电压 模式。 这意味着 CC3220MODASF 不能在预稳压模式下使用。

    1月