This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:在基于 Wi-Fi 的 Matter 示例中、作为 Matter 控制器、Google Home 可以通过 Wi-Fi 替换 CHIPTool 应用吗?

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1273160/cc3235sf-in-the-matter-over-wi-fi-example-as-the-matter-controller-can-google-home-replace-the-chiptool-app-over-wi-fi

器件型号:CC3235SF

大家好、我 在 Matter 示例中运行了锁定应用。

我曾尝试使用 Google Home 作为控制器来控制 Matter 设备(CC3235SF)以完成相关工作、但遇到了一个棘手的问题。  我的 Matter 设备已成功添加到 Google Home、但它始终显示为离线、如下图所示。

如以下两张图片所示、我可以通过 Google Home App 查看 Matter 设备的信息、也可以从设备控制台打印日志。

在此之前、我已在 CHIPTool Android 应用程序上成功连接并控制 Matter 器件(CC3235SF)。  几周前、我在 Google Home 上成功运行了 Matter over Thread 示例。  这足以证明 Matter  设备中的固件正常、同时也表明 Google Home 支持 Matter 协议。  很遗憾、Google Home 在 Matter over Thread 示例中不能用作控制器

我有一个问题、对于通过 Wi-Fi 传输的 Matter、作为 Matter 控制器、Google Home 可以通过 Wi-Fi 替换 CHIPTool 应用吗?

感谢您的帮助!

乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ChipTool 使用 IPv4、而 GoogleHome 使用 IPv6。

    IPv6目前无法可靠地工作、并且正在调试中。

    我们确切地知道、它不是固件/NWP、而是上层的器件。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi。 感谢您的回答、这对我很有帮助