This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 HF 时钟输入格式

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1271477/cc3301-cc3301-hf-clock-input-format

器件型号:CC3301

大家好、我看到 HFXT_P/EXT (引脚6)可以接受正弦波或方波。  我的交流电应该将削波的正弦波耦合到该引脚吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    如果需要、可以通过外部时钟源驱动这个快速时钟接口。 此外、还可以像在我们的参考设计中那样使用晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我想知道关于削波正弦 TCXO 的情况。  CC3301是否提供直流偏置、以便我可以像这样对 TCXO 进行交流耦合(忽略电阻器)。  或者我是否需要提供偏置电阻器以使削波正弦信号居中?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joe、

    需要从外部施加此直流偏置才能提供正确的轨到轨摆幅(0 <-> 1.8V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dylan、我是否应该从您的评论推断、HFXT 不是削波正弦兼容的那么?  它们通常为0.8Vpp。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joe、

    我能获得关于时钟源的更多信息吗? 器件型号/数据表会很棒!

    我仔细检查了 FW 与该解决方案的兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joe、

    因此、我再次确认、从硬件角度来看、HFXT_P 可以接受正常正弦波和削波正弦波。 时序和精度参数仍然是主要关注点。

    但是、用于支持此削波正弦波 TCXO 解决方案的固件在一段时间内不可用。

    我相信、我们已经和贵公司的另一位工程师通过电子邮件就此主题进行了沟通、我们仍在寻找有关计划使用的时钟源的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dylan。  我的应用比您提到的应用单独使用。  我的目的是在它们可用后转移到经过认证的模块、因此我现在只提供 CMOS 时钟信号即可避免任何问题。