This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何获取/设置支持 SimpleLink 的 FreeRTOS 的基本 CPP 项目

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1272934/how-to-get-setup-basic-cpp-project-for-freertos-with-simplelink-support

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

那么、我是否需要重新建立之前配置的站点模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 SDK 示例通过 POSIX API 进行工作。

    该 SDK 支持针对 TIRTOS 和 FreeRTOS 的 POSIX 实现。

    因此、您可以检查 SDK 中的一个 FreerRTOS 示例。 您可以将示例中的 POSIX 调用替换为对 FreeRTOS 的直接调用(或将您的代码更改为使用 FreeRTOS、以便安全地使用 SDK 的任何库)。

    您都可以尝试使用 SDK (通过 POSIX 访问 FreeRTOS)代码并添加您的(直接访问 FreeRTOS)代码。 在这种情况下、请确保在 POSIX 部件和 FreeRTOS 部件之间使用同步对象时-这些部件 需要使用相同的 FreeRTOS 基元(例如互斥和消息队列)。