This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:从 SimpleLink 1.1转换旧项目

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1272870/launchcc3235mod-convert-old-project-from-simplelink-1-1

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200SysConfig

它最初改编于:

 应用名称- AESSOCF
//应用概述-这是演示如何
//以 WLAN 站点模式启动 CC3200并连接到
// Wi-Fi 接入点。 此应用连接到一个
//本地测试机和交换 TCP 消息加密和解密
//使用 AES……

使用此旧工程的好方法是什么:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    我认为、通过最新版本7.10将代码从 CC3200 SDK 版本1.10移植到 CC3235是不容易的。 基于套接字的代码和 sl_ API 调用可相对轻松地移植。 更难的将是外设端口控制。 您需要使用 SysConfig 将 driverlib 代码移植到 TI 驱动程序。 需要进行多少工作取决于 CC3200代码的设计方式。 有关从 CC3200 SDK 移植到 CC32xx SDK 代码的更多信息、您可以在此处找到

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有适合添加到开箱即用套接字服务器代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在示例 network_terminal (file socket_cmd.c、function TCPServer())中找到 TCP 服务器的示例。 但我认为更简单的方法是在互联网上使用任何 BSD 套接字教程中的代码。 针对套接字的 sl_ API 调用与 CC3200非常相似(几乎相同)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!