This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF: sl_FsOpen()只能创建最大为63KB 的文件,但文档显示 FileSize 是无限的。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1272604/launchcc3220modasf-sl_fsopen-only-can-create-file-with-maximun-63kb-but-documents-says-filesize-is-unlimited

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

大家好、

这是文档错误或代码错误。 我发现文档说文件大小无限制、但我只能创建63KB 左右的大小。

     

然后我看到了 API 参考、 显示62.5K 字节、这在代码方面是有意义的。

那么、您能否修复文档或使文件大小不受限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    文件系统中的63KB 文件大小没有限制。 此时的文档是正确的。 最大值 示例中的大小表示特定文件的最大大小、而不是文件系统的限制。 我认为没有什么需要解决的问题。

    1月