This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:CC3235MODSF 是否有类似 SimpleLink CC3120/CC3220主机驱动程序?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1272561/launchcc3235mod-is-there-something-like-simplelink-cc3120-cc3220-host-driver-for-cc3235modsf

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

我还记得使用  SimpleLink CC3120/CC3220主机驱动程序 在以前的器件上进行一些套接字编程、并想知道更新的器件可能有哪些可用的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220器件具有相同的主机驱动程序。 有较新版本的驱动程序具有较少的更多 API。 更多详细信息、请参阅CC32xx SDKSWRU455

    1月