This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CCS 编译错误 bcz COM 端口被占用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3235SF, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1270148/cc3235sf-ccs-build-error-bcz-comport-is-occupied

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2340R5

香榭丽舍:

采用 CCS1.12 + SysConfig 1.62 + CC2325SF + 7.10 SDK 进行了测试。

如果 EVM 通过 UART 连接到 Wnidows、则在编译 CCS 时、CCS 会给我们这个错误。

在100%失败的情况下会出现此问题。

消除此错误的唯一方法是关闭 tera 终端。

请在下一个 SDK 中修复此问题。

谢谢。

BR RIO

INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
Makefile:171:目标"syscfg/provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang.sli"的配方失败
回溯(最近的调用最后):
文件" ",第5262行,
文件" ",第5258行,主要
文件" ",命令行中的第5228行
文件" "、第4653行、位于 COMMAND_SysConfig_CREATE_IMAGE 中
文件" "、第2498行、位于 create_image_from_sysconfig 中
文件" "、CONNECT_DEVICE 中的第1561行
get_ex_port 中的文件"W:\***\***.py",第327行
***.***.SerialError:
错误:SLImageCreator.exe:无法打开端口'COM119':Windows 错误(5、'\xa6s\xa8\xfa\xb3Q\xa9\xDA\xa1C')
SLImageCreator 返回-1
gmake[1]:***[syscfg/provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang.sli]错误-1
gmake[1]:目标"辅助输出"由于错误而没有重新生成。
gmake:***[全部]错误2
Makefile:153:目标"全部"的食谱失败

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 COM 端口通过终端连接、则预计会出现此错误、除非终端断开(因为同一个 COM 端口用于刷写器件和获取终端日志)、否则您无法绕过此错误。

    这是已知的、与 TI 无关。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi 您好:

    好久不见。

    BTW、为什么 BLE 产品不存在这种问题?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    真的很长一段时间,很高兴听到你的回响。

    您指的是哪种 BLE 产品? 不确定、但对于 BLE、它可以通过专用接口进行编程(BLE 产品是否具有终端?)。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi 您好:

    我在这里测试了 cc2340R5 + cc2640R1、没有发现这种行为。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    也许您可以在蓝牙论坛上提出问题、因为我还没有"玩"这些器件、但如果我需要猜猜、闪存可能通过 JTAG 应用于内部闪存、终端通过 UART、因此不会发生冲突。

    使用 CC32xxSF 时、编程只通过 UART 完成 到串行闪存、初始化时、应用代码被复制到内部闪存。 也可以使用 CCS 将代码直接加载到内部闪存、但这仅用于调试、因此当器件电源复位时、代码从串行闪存加载到内部闪存、并替换内部闪存中的任何内容。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi 您好:

    感谢您的指导、我将关闭此 TT。

    BR RIO