This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:STM32

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1269649/boostxl-cc3135-stm32

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3135

我正在尝试移植驱动程序并建立 STM32和 WiFi 模块 CC3135的连接
我已根据产品说明书移植了必要的
我使用的是 CCC3100SDK  
我已经添加了必要的文件并尝试将其连接到本地网络、我完成了所有必要的连接并更改了
基于 STM32F4xx 的配置、因为我使用的 SDK 支持 STM32L4xx
但对于连接、我使用 sl_WlanConnect 函数进行本地网络连接、但  
gettng 状态代码为1024和1280  
可能的误差是什么以及如何解决这种情况  
请尽快回复  
感谢您的回复
如果您有用于连接的指南或代码片段、或者您可以
我可以使用的任何其他资源
谢谢。
加尔佩什