This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:尝试构建 MQTT_CLIENT 示例代码时出现 LAUNCHCC3220MODASF 错误

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1267111/launchcc3220modasf-launchcc3220modasf-errors-when-trying-to-build-mqtt_client-example-code

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:SysConfig


你好
我使用的是 LAUNCH3220MODASF Launchpad 和 CCS 12.0版。 当我尝试构建 mqtt_client 示例获取以下错误.


          

我正在通过 Resources Explorer >> SimpleLink CC32xx SDK 导入 mqtt_clientexample 代码

    

此外、我的偏好设置附加到下面、

     



   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noushadli:

    我将尝试在一个工作日内重复此错误。 提前感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noushadli:

     

    您需要将 SysConfig 版本更新至1.15.0或更高版本。

     1. 右键点击项目,然后点击弹出的菜单上的"属性"。

    2.转到"资源">"常规",然后单击"产品"选项卡。

    3.选择"ysConfig [xxx]",然后单击右侧的"编辑"。 在弹出菜单中、使用右下拉菜单选择版本1.15.0或更高版本。 点击"OK"。 然后点击"Apply and Close"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     我正在将 SysConfig 版本更新为1.17.0、但仍然无法构建 mqtt_client 示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noushadli

    您的计算机未连接到 CC3220 LaunchPad。 请尝试重新连接。