This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:LP-AM243 (EB3)和 BP-CC3x1示例项目问题

Guru**** 2539410 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1266977/bp-cc3301-lp-am243-eb3-and-bp-cc3x1-example-project-issue

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:LP-AM243

各位同事、您好!

我的客户 在使用 R1_3软件包中提供的示例项目时遇到了一些问题:

初步分析表明在将 BL 上传到对讲机时失败。 您能不能看一下我所附的终端布线、并让我们知道我们可以如何进行进一步的工作?

使用的硬件  
LP-AM243 (EB3)和 BP-CC3x1。

谢谢!

达里亚

e2e.ti.com/.../WifiBLE_5F00_20230905.txte2e.ti.com/.../WifiOnly_5F00_20230905.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安全编程是否成功通过? 他可以从 python "程序员"脚本发送日志吗?

    看起来像是 RAM 引导加载程序下载存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    请查看随附的 UART 闪存日志。

    e2e.ti.com/.../Flashlog.txt

    谢谢!

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错,应该可以使用。

    您是否尝试过非安全版本? 板可能不安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    非安全闪存本身无法正常工作。

     

    这是否与超时有关?

    谢谢!

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 看起来 LP 是安全的。

    请验证您使用的 USB C 输入支持电力输送分级(请参阅 LP 用户指南中的第3章)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    它们使用文档中提到的相同 Belkin USB-C 电源。

    "现在我还记得执行了另外一个刷写步骤、我 使用 Appimage 签名 从 链接 "

    此致、

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、它现在起作用了吗?

    SDK 中的示例应包括签名(编译后)步骤。