This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash 支持

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1267785/uniflash-support

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200、CCStudio

尝试在多台 Windows 10计算机和 Windows 7上安装 uniflash 3.4.1.00012时失败。

当我尝试提取错误消息中引用的日志时、C:\ti 目录为空(注意:在安装期间、我可以看到在此目录中创建的文件、但似乎所有内容随后都被删除。

我们成功安装了 Uniflash 8.4.0、但表明不支持3200芯片、需要应用程序的 V3。

接下来、我们去哪儿?

 

 

在此服务、

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    您使用的是安装程序的脱机版本还是 Web 版本?

    当我尝试提取错误消息中引用的日志时,C:\ti 目录完全为空

    我认为如果安装失败、安装程序会进行清理。 但我认为这种清理是在你点击"确定"后发生的。 您可以在单击"确定"之前尝试抓取日志吗?

    您是否还可以尝试禁用任何防病毒功能以查看是否有用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!  

    看起来我们可能有安装程序的 Web 版本。 我从 https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH/3.4.1重新下载 、安装正常运行。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是在我的 MSWindows10机器上尝试了同样的事情,并获得了类似的结果(失败)。  安装自

    uniflash_setup_3.4.1.00012.exe

    [/报价]

    您是否也可以尝试完整的脱机安装程序、看看是否也能解决问题?