This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:CC3235剂量未完成引导并卡住

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1267419/cc3235modas-cc3235-dose-not-finish-booting-and-gets-stuck

器件型号:CC3235MODAS
我们在定制电路板上运行 CC3235MODAS。
大多数的板运行出来,但我们发现了一个现象,一些板剂量不完成启动和卡住。
为了解决这些问题、我们可以做些什么?
 
・nReset 未使用、VBAT_RESET 连接到 VBAT1和 VBAT2
・VBAT 为3V
・我们认为, 这种现象经常发生在模块温度变低时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几个问题:

    • 您的 SOP 模式是什么?
    • 在使用 SOP 模式0-1-0 (UARTLOAD_FUNCTIONAL_4WJ)的情况下、您是已将上拉电阻连接到 UART RX 线路(模块的引脚 GPIO2)还是线路为 NC?
    • 您能否量化低温意味着什么?
    • 您的代码是开始被执行并停留在您的代码上(例如在调用 sl_Start ()之后),还是停留在启动状态而您的代码没有开始执行?
    • 您是否在 Vcc 轨上看到过任何压降?
    • 您能否比较正常状态和卡滞状态下的电流消耗(器件启动时的电流消耗图)?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    • SOP 模式:0-1-0
    • UART RX 线: nc
    •  关于20 ℃ 的低温平均值。
    • 它卡在引导状态、我的代码没有开始执行。
    • 我们在 Vcc 轨上没有看到任何压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要向 RX 线路添加上拉。 在 SOP 模式0-1-0时、根据 RX 线的状态启动 UART 加载程序。 当 RX 线为 NC (没有上拉或连接到其他器件)时、RX 输入悬空、并且可能错误地进入 UART 加载程序。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指在 VBAT 和 RX 之间安装一个上拉电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、或更改 SOP 模式、或将 RX 线连接到某些具有定义的高电平状态的电路。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我将 SOP 模式设置为1-0-0、我是否可以引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SOP 模式1-0-0 (0-1-2) Functional_2WJ 下、您可以引导。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的表9-5

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将尝试将 SOP 模式设置为 UARTLOAD 0-0-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UARTLOAD 时、无论 RX 线的状态如何、器件都会进入下载代码的模式。 在此模式下、您的代码将不会启动。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们应该设置什么 SOP 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请选择最适合您的使用和硬件设计的模式(根据表9-5)(UART 加载程序要求、代码调试热得多等)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望从串行闪存引导。

    在本例中、请告诉我哪些模式可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 SOP 模式:FUNCTIONAL_2WJ  (SWD 用于调试)、FUNCTIONAL_4WJ (4线 JTAG 用于调试)、UARTLOAD_FUNCTIONAL_4WJ (4线 JTAG 用于调试)、从 sFlash 引导需要是 RX 线路(高电平)。 有关更多详细信息、请参阅数据表。

    1月