This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:TM4C1294

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1266982/boostxl-cc3135-tm4c1294

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3235SFCC3100

大家好、我正在尝试从 TM4C1294NPCT 控制器配置 WIFI 模块  
为此、我使用的 SDK 中提供了 SimpleLink 库、
我们需要将其用于该项目  
但我一直从 CCS Studio 收到这个错误,名为:  
未解析的符号仍保留

错误消息是:  

构建目标:"WIFI_TRANSMIT.OUT"
调用:ARM 链接器
"c:/ti/ccs1120/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 --float_support=vfplib -me -- define=cc3220s -g --diag_warning=225 /ti/ccs1120/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/lib --diag_wrap =off /ti/ccs1120/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/include --display_error_number --abi=eabi -z -m"WiFi_TRANSITION_SIZE=0x0 rom_model -o "WiFi_transfer.out"./main.obj"./main.obj"/driverlib/comp.obj /driverlib/des.obj /driverlib/epi.obj /driverlib/fpu.obj /driverlib/i2c.obj /driverlib/mpu.obj /driverlib/qei.obj /driverlib/sw_crc.obj /driverlib/systick.obj /driverlib/udma.obj "."."./driverlib/adc.obj ".ctm"".ctm""""""/driverlib/watchdog.obj "/driverlib/uart.obj "/driverlib/sysexc.obj "/driverlib/ssi.obj "/driverlib/pwm.obj "/driverlib/lcd.obj "/driverlib/hibernate.obj ".cm""/driverlib/flash.obj "/driverlib/emac.obj "."/driverlib/crc.obj "".""."".""/driverlib/can.obj "."".""."".""."."."/driverlib/usb.obj ".k"."."."."/driverlib/timer.obj "/driverlib/sysctl.obj "."/driverlib/shamd5.obj "."."/driverlib/onewire.obj "."."/driverlib/interrupt.obj "/driverlib/gpio.obj "."/driverlib/epi_workaround_ccs.obj "."."."/driverlib/eeprom.obj "."."."/driverlib/cpu.obj "."."."/driverlib/aes.obj ".".".".

警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"VTABLE "
警告#10443-D:".stack"段大小需要与8个字节对齐,但指定的大小0x512不是。 对齐的大小为0x518

第一个引用的未定义
文件中的符号
---------------- ----------------
CPUbasepriGet ./driverlib/interrupt.obj
CPUbasepriSet ./driverlib/interrupt.obj
CPUcpsid ./driverlib/interrupt.obj
CPUcpsiie ./driverlib/interrupt.obj
CPUwfi ./driverlib/sysctl.obj
SysCtlDelay ./main.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍存在
错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成"WIFI_proj.out"


PLZ 可以有人谁已经处理它可以回复如何解决这个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpesh:

     

    1. 您使用的是哪个 SDK 版本?
    2. 遇到此错误时、您正在运行哪个程序?
    3. 请向我介绍如何将 SDK 导入 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 simplelink_sdk_WIFI_PLUGIN_4_20_00_10 SDK 模块、
    将此 SDK 直接安装到 TI 目录及其安装程序  
    并通过提供 SimpleLink.h 文件的路径导入此模块、该文件位于 TI 目录中的
    即直接包含在文件搜索路径中

    我正在尝试通过 wifi 模块将本地网络连接到
    我正在尝试使用 SDK 提供的 simplelink 库从微控制器配置 WiFi 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、 simplelink_sdk_WIFI_PLUGIN_4_20_00_10本身不支持 TM4C1294。 它支持 MSP432、但不支持 TM4C1294。 这意味着您需要将主机驱动程序移植到 MCU。 有关移植主机驱动程序的更多详细信息、请参阅SWRU455第19章。 我记得在这个论坛上有一些与将主机驱动程序移植到 TM4Cxxxx 相关的线程。

    之前的第1代器件(CC3100)支持 TM4C1294。 有关更多详细信息、请参阅CC3100 SDK

    1月