This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:关于 UniFlash 和 XDS110调试探针

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1267367/cc3230sf-about-uniflash-and-xds110-debug-probe

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

能否使用 XDS110将 UniFlash 连接到板载 CC3230?

连接后、Launchpad 可以连接、但 XDS110无法连接。

xds110固件版本3.0.0.13是否已在某处上传? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是预期行为。 Uniflash 要实现正常运行、需要重新启动 CC32xx 器件。 这是通过控制 TM4C1294的 PA6引脚来完成的。 该引脚未连接到 XDS100 CTI -20连接器上的 nRESET 引脚。 我认为 PA6已经连接到 AUX 连接器的一个引脚上。 我想根据这个值是 GPIOOUT0

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 Jan。

    我已将 GPIOUT0作为 nRESET 进行连接、但无法与 UniFlash 进行连接。

    检查信号以及 UART 是否正常工作。 有什么因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定是否需要连接一些其他引脚、例如 TGTVDD (SENSE)。 有关模式的详细信息,请参见 TDSEMU110-U 的文档。

    附带注意事项:我在这里有 TDSEMU110-U、但我从未经常使用它们、因为我发现从 LaunchPad 使用 XDS110比单独使用 TDSEMU110-U 没有什么问题。

    1月