This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:另一个 sl_FS 问题(希望简单一些)。

Guru**** 2609165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1265830/cc3235modsf-another-sl_fs-question-simple-i-hope

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我有一个关于 sl_FsOpen 的简短问题: 如果我打开并创建一个安全文件、例如用于安全证书、并因为我不打算再次访问该文件而丢弃该令牌、则在重新配置新证书集保存到闪存中的相同文件名时会发生什么情况? 具有覆盖选项的 sl_FsOpen 会清除旧文件并创建一个具有不同令牌的新文件吗?还是必须保留该令牌才能执行此类操作?

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    在执行该操作后必须保留令牌。 如果已经有一个同名的文件、则写入原始文件内容的 overwite 选项不会创建新文件。