This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:将 PCM/I2S 接口与定制板集成

Guru**** 2563320 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1262240/wl1835mod-integration-of-pcm-i2s-interface-with-custom-board

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件:WL1835CC2564
我们计划将 TI WL1835/1837 WiFi + BLE 模块与 DSPG 的 SoC 配合使用。  在这里,我们正在尝试使用 HSP 配置文件 将蓝牙耳机与我们的产品集成在一起。 为了实现这一点、我有一些 关于 TI WL1835/1837模块的问题。
1. TI WL1835/1837是否 与 BlueZ 栈兼容?
2. TI WL1835/1837收发器是否支持 HSP 配置文件?
3.请告知文档或 HCI 命令列表以配置 TI WL1835/1837的 PCM 接口?
4. TI 是否有适用于 Linux 版本5.x 的 TI WL1835/1837的 BT PCM 集成驱动程序?
5.如 有可能,请分享 Linux 操作系统基本演示应用程序。
SoC 信息: 支持主从模式的 PCM/I2S 接口。  Arch: ARM926、Linux-5.x 版本。
请协助 共享信息。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailesh、您好!

    1.) WL18XX 与通过主机发送 HCI 命令的任何堆栈兼容(因此它与 BlueZ 兼容)、然而、除了我们提供的 Bluetopia 堆栈外、TI 不会帮助支持其他堆栈的开发。 但可以自由使用 BlueZ、很多人都这样做。

    2.) 是支持 HSP 配置文件。

    3.) 以下 是 WiLink 器件支持的供应商特定 HCI 命令的链接

    https://www.ti.com/lit/ug/swru442b/swru442b.pdf

    4.) 我需要深入了解这一点

    5.) 我们针对 Linux 发行版提供的唯一演 示将是 BluetopiaPM 栈演示、您可以在此处找到这些演示。

    https://www.ti.com/tool/TI-BT-STACK-LINUX-ADDON

    e2e.ti.com/.../WL18xx-TI-Bluetooth-Stack-HDSM-Demo-App-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    Bluetopia 栈是否与其他 Sock 兼容?

    是开放源码堆栈吗?

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailesh、您好!

    BluetopiaPM 不是开源堆栈、当前仅受 WL18XX 和 CC2564器件支持。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    据我了解、Bluetopia 栈在 AM335x Sock 上运行。 而在本例中、我们使用的是 DSGP Sock。 那么、该堆栈是否与 DSGP SoC 兼容?  

    请告诉我们您对此有何看法。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailesh、您好!

    Im 不确定 DSGP SoC 是什么、但我假设它是 Linux 主机。 BluetopiaPM 应与与其使用的工具链兼容的任何主机兼容。  

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    感谢您的支持。

    此致、

    Shailesh