This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在 mqtt_client_over_TLS_1_3示例中使用 slnestifWIFI.c

Guru**** 2609165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1264132/cc3220sf-use-slnetifwifi-c-in-the-mqtt_client_over_tls_1_3-example

器件型号:CC3220SF

您好!

在 TI SDK 中的 SDK_ROOT/source/ti/drivers/net/WIFI/slnetif 下、有一个名为 slnertifWIFI.c 的文件

在 MQTT 客户端示例中还有一个使用 mbedtls 实现的 slnestifWIFI.c

应如何排除 SDK 下的文件并包括示例中的文件?

是否需要重新编译 SDK?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    取决于您是否需要 tls1.3或 tls1.2如果只需要 tls1.2、则应使用常规 mqtt_client 示例(此示例使用  sdk_root/source/ti/drivers/net/wi/slnetif 文件名为 slntifWIFI.c)下的 TI SDK。

    如果需要使用 tls1.3,则应运行  mqtt_client_over_tls_1_3示例。 在此示例中、还有一个替代的 slertifWIFI.c 文件、它会覆盖位于   sdk_root/source/ti/drivers/net/WIFI/slnetif 中的文件。  

    mqtt_client_over_TLS_1_3 使用 mbedtls 库添加 tls1.3 功能

    是否需要重新编译 SDK?  您只需  在 CCS 中编译各自的项目。

    此致、

    AVI