This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3235SF + CCS1.12 + SDK7.10,编译错误

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1264515/cc3235modsf-cc3235sf-ccs1-12-sdk7-10-compile-error

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:CC3235SFSysConfig

您好、Champs:

为什么会发生这种编译错误? 我没有修改任何代码。

有解决方案吗?

BR RIO


****配置 MCU+Image 的纯净构建,用于项目配置_CC3235SF_LAUNCHXL_FREERTOS_TICLAN**

"C:\\TI\\ccs1230\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 clean -O

DEL /F "syscfg\Provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang.sli""syscfg\error.h""syscfg\RegDomainSum5.csv""syscfg\RegSum24.csv""syscfg\ti_drivers_net_WIFI_config.json""Provisioning_CC3235fang_freertos_freertos_freertos_ticlang.csv"
DEL /F "external_provisioning_conf.o""main_freertos.o""Provisioning.o""UART_term.o"
DEL /F "external_provisioning_conf.d""main_freertos.d""Provisioning.d""UART_term.d"
rmdir /S/Q "syscfg\""syscfg\"
找不到 C:\Users\a0219345\workspace_v12_sdk_7.20\Provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang\mcu+Image\provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang.bin
找不到 C:\Users\a0219345\workspace_v12_sdk_7.20\Provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang\mcu+Image\external_Provisioning_conf.o
找不到 C:\Users\a0219345\workspace_v12_sdk_7.20\Provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang\mcu+Image\external_Provisioning_conf.d
系統找不到指定的檔案。
已完成清洁

****构建完成****

****构建用于项目配置的 MCU+Image _CC3235SF_LAUNCHXL_FREERTOS_TICLANG****

"C:\\TI\\ccs1230\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

生成文件:"../image.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/TI/sysconfig_1.13.0/sysconfig_cli.bat "-s "C:/TI/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/.metadata/product.json "--script "C:/Users/a0219345/workspace_v12_SDK_7.20/provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang/image.syscfg -o "syscfg"--compiler ticlang
正在运行脚本...
正在验证...
正在生成代码(image.syscfg)...
正在写入 C:\Users\a0219345\workspace_v12_sdk_7.20\Provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang\mcu+Image\syscfg\RegDomainSum5.csv...
正在写入 C:\Users\a0219345\workspace_v12_sdk_7.20\Provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang\mcu+Image\syscfg\RegDomainSum24.csv...
正在写入 C:\Users\a0219345\workspace_v12_sdk_7.20\Provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang\mcu+Image\syscfg\ti_drivers_net_WIFI_config.json……
已完成构建:"../image.syscfg"

生成文件:"../common.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/TI/sysconfig_1.13.0/sysconfig_cli.bat "-s "C:/TI/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/.metadata/product.json "--script "C:/Users/a0219345/workspace_v12_SDK_7.20/provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang/common.syscfg -o "syscfg"--compiler ticlang
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:9:目标"Build-1034705263"的配方失败
错误:调用 addInstance()时发生异常
在代理服务器上。 (C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack:\ src ts:34:10)
at scriptFunc (C:\Users\a0219345\workspace_v12_sdk_7.20\Provisioning_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang\common.syscfg:61:28)
在 CB (C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack:\ src ts:94:27)
在 Object.withDeprecatedAccess (C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack src:\DPinmux\services\弃 用 ts:14:10)
网址为 Object.runAsUserScript (C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack src:ts:49:3)
在 ITERATE 处(C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack src:ts:94:5)
在 baseEach 处(C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
at function.each (C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
在 ITERATE 处(C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack src:ts:92:6)
在以下位置(C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
原因:错误:可配置的"/ti/drivers/SPI 模式":验证失败:[
{
"关键字":"类型"、
"数据路径":/options/0/name、
"schemaPath":"#/definitions/EnumerationOption /properties/name/type "、
"参数":{
"类型":"编号"
}、
"消息":"应是编号"
}、
{
"关键字":"additionalProperties"、
"数据路径":/options/1、
"schemaPath":"#/definitions/EnumerationOption /additionalProperties"、
"参数":{
"additionalProperty ":"legacyNames"
}、
"消息":"不应具有附加属性"
}、
{
"关键字":"anyof"、
"数据路径":""、
"schemaPath":"#/anyof"、
"Params":{}、
"message":"应匹配任何一种模式"

]
在 validateConfigurable (C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack ts:\ src \pinmux\services\objectManagers\可 配置.data:1281:10)
位于 Object.createMetaContentConfigurableMgr (C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack src:ts:1307:3)
位于 S.createMetaContentConfigurableMgr (C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack src:ts:763:10)
在 ITERATE 处(C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack src:ts:757:57)
在基本映射处(C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:653:23)
位于 function.map (C:\TI\sysconfig _1.13.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9621:51)
位于 S.addMetaContentConfigurableMgrs (C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack src:ts:757:30)
网址为 S.initMetaConfigurables (C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack src:ts:801:8)
位于 function.createInstanceImpl (C:\TI\SysConfig_1.13.0\dist\webpack src:ts:126:11)
位于 function.createInstance (C:\TI\sysconfig _1.13.0\dist\webpack:\ src ts:999:28)
gmake:***[BUILD-1034705263]错误1
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了 SysConfig > 1.15、问题消失。